问题描述:
空气断路器实物如何辨别型号所属产品线:
空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
本视频以MTZ为例,介绍空气断路器实物如何辨别型号。
型号的组成:规格,壳架电流,分断能力,控制单元,额定电流,极数,安装方式,控制回路电压,附件。
标签齐全时:
- 看断路器顶部白色标签,找到印有CCC商标的这张,可以看到型号为MTZ2 25H2 5.0X 3P,表示断路器规格为MTZ2,壳架电流2500A,分断能力H2,控制单元5.0X,极数3P。
- 额定电流从控制单元左下角的电流识别条可以看出为2500A。
- 再从顶部白色标签找到印有MCH/MX/XF的,可查看控制回路的配置及电压等级。一般标准断路器,储能电机,分励线圈,合闸线圈均为标配,电压等级根据订货要求配置。注意,欠压线圈MN不是标配的,订货时选配,此标签才会有MN。
- 安装方式通过是否有抽架相关部件来确认。抽屉式的抽架上,有摇进摇出手柄,位置指示窗口,位置释放按钮等明显的特征,如果有这些,为抽屉式;如没有,为固定式。注意:MTZ1的抽架部件在本体右侧。
- 一次接线端子水平或垂直,可从断路器背部端子直接确认。
- 极数可以通过一次端子数量判断。当无法看到一次端子数量时,确保安全后将前门打开,4极断路器有明显的N极标志。
- 附件的判断:选配的电气附件会标注在分合闸线圈的白色标签上,如欠压线圈,准备合闸触点等。
常用的机械附件可从断路器正面查看,例如锁定设备(本体锁定设备在分合闸按钮旁边,常用的三锁两钥匙即为本体OFF位置锁。抽架锁定设备在抽架上),二次端子盖板仅抽屉式可选配,门框(安装在柜门上)。
顶部标签缺失的情况:
- 断路器正面的标签MTZ2-25 H2可确定型号、壳架电流、分断能力。左侧控制单元上的5.0X为控制单元型号。用微信扫描二维码,可获取控制单元的详细信息。
- 分合闸线圈标签如缺失或看不清,通过订单确认最准确。
如果顶部左侧的标签清晰,可通过长代码在官网选型工具上识别配置。打开MTZ选型工具,单击右侧蓝色按钮,在左下角输入长代码,得到详细配置,可展开查看。
上述方法适用于常规配置的空气断路器型号确认。如有特殊配置,必须根据订单核实。
是否有帮助?