问题描述:
MT空气断路器二次接线图讲解所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
本视频将介绍MT断路器的基本电路图如何查看。
在样本目录左下角,找到电路图。以MT H型抽屉式为例,注意本图断路器状态为不带电,分闸,已储能,抽屉式移动部分处于连接位置。
控制单元的电源端子为F2+,F1-,输入电压DC24V,采用AD外部电源模块供电。
当不接外部电源时:Micrologic A/E型,内部为电流型自供电,当回路电流达到额定电流的20%以上,屏幕有显示;当电流低于20%,屏幕无显示,保护功能可正常工作。
Micrologic D/P/H型,内部为电压型自供电,电压取自断路器下端。当断路器合闸且电压正常,屏幕有显示,无论回路是否有电流。
Micrologic基本型无显示屏,不用接控制器电源。
储能电机MCH接B2-B1,储能指示触点CH为B3-B1,当储能完成,B3-B1接通。储能指示灯串接在B3与电源之间。
分励线圈MX1接C2-C1,分闸按钮串接在C2与电源之间。
合闸线圈XF接A2-A1,合闸按钮串接在A2与电源之间。
注意:当分合闸线圈为通信型,C3和A3必须按图示接入电源,否则线圈无法工作 。
欠压线圈MN接D2-D1,如需按钮控制,将按钮串接在D2与电源之间。
故障指示触点标配1个SDE1,为转换触点,81为公共端,84为开点,82为闭点。
状态指示触点标配4个OF1至OF4,为转换触点,以OF1为例,11为公共端,14为开点,12为闭点,OF触点以4个为一组,
当MT N2/H型增选一组OF触点,对应OF11至OF14,当增选两组OF触点,第一组对应OF11至OF14,第二组对应OF21至OF24。
位置指示触点是抽屉式断路器的选配件,CD指示退出位置,CE指示连接位置,CT指示试验位置。每种位置触点最多可配置3个。
是否有帮助?