搜索常见问题解答
Video:Micom P143过流保护的设置
问题描述:
Micom P143过流保护的设置所属产品线:
MiCOM Px40解决方法:
本视频将以型号P143311A2MCB48L为例,介绍P143如何设置过流保护。
上电后,装置电源指示灯常亮,按下键显示系统参数。再按右键找到过流保护,按下键进入定值组1,I>1 功能设置,按中间箭头按键选择,通过上下键修改,可以选择Disabled/退出,DT/定时限,IEC S Inverse/IEC 标准反时限,IEC V Inverse/IEC 非常反时限,IEC E Inverse /IEC 极端反时限等。本视频设置为IEC 标准反时限,按中间箭头按键确认。
按下键I>1方向设置,可以设置无方向、正方向、反方向,本视频设置为无方向。
按下键I>1电流定值设置,按实际项目定值单设置,按下键I>1电流定值设置,按中间箭头按键选择,通过上下键修改,按中间箭头按键确认。同样的方法,按下键I>1 TMS时间常数设置,再按下键I>1 附加延时设置,再按下键I>1返回时间设置。同样的方法,可以根据定值单,对I>2,I>3,I>4进行设置。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: