{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:Micom P143通讯参数的设置

问题描述:
Micom P143通讯参数的设置

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

本视频将以型号P143311A2MCB48L为例,介绍P143如何设置通讯参数。

上电后,装置电源指示灯常亮,按下键显示系统参数,按右键翻页找到通信菜单。再按下键显示后端口1,默认规约为Modbus,再按下键显示后端口1地址,按中间箭头按键选择,本视频通过上下键将地址修改为3,按中间箭头按键确认。

同样的方法还可以修改后端口1无响应时间,后端口1 波特率可以选择9600、19200、38400,本视频选择9600后端口1校验位(可选无校验、偶校验、奇校验)。本视频选择偶校验,Modbus IEC时间可以选标准格式,相反格式建议选择默认标准格式。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: