搜索常见问题解答
Video:Micom P143电流电压变比的设置
问题描述:
Micom P143电流电压变比的设置所属产品线:
MiCOM Px40解决方法:
本视频将以型号P143311A2MCB48L为例,介绍P143微机保护装置如何设置电压、电流互感器变比。
上电后,装置电源指示灯常亮,按下键显示系统参数,按右键翻页找到CT和VT变比菜单,再按下键进入主VT一次侧, 按中间箭头按键选择,通过上下键修改。本视频设置为10KV,按中间箭头按键确认;再按下键进入主VT二次侧,,按中间箭头按键选择,通过上下键修改,本视频设置为100V,按中间箭头按键确认。再按下键同期VT一次侧,如有用到检同期功能,同样的方法可以修改同期VT 一次侧电压、同期VT 二次侧电压。
再按下键进入相CT一次侧 , 按中间箭头按键选择,通过上下键修改为300A,按中间箭头按键确认。再按下键进入相CT二次侧,按中间箭头按键选择,通过上下键修改为5A,按中间箭头按键确认。同样的方法还可以设置零序CT 一次侧电流、零序CT 二次侧电流,如果应用在高阻抗接地系统,可以采用灵敏接地保护同样的方法,可以设置SEF CT一次侧电流、SEF CT二次侧电流。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: