问题描述:
LTMCUC操作员控制单元如何手动备份FDR和恢复FDR备份?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTMCUC可以通过以下方法手动备份FDR和恢复FDR备份:
一 备份FDR
方法1.通过参数备份,步骤如下:
方法2.通过按键备份
同时按下两个带绿色圆圈的按钮保持3S,可以实现快速备份。此动作相当于方法1的1-3步骤。
二 恢复FDR备份
恢复FDR备份只能通过参数实现,具体步骤如下:
注意:备份和恢复备份FDR功能需要在控制器停机状态执行。
是否有帮助?