问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用中文面板启动和调频率如何设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV930变频器使用中文面板启动和调频率需要设置两个参数:①给定频率通道1-远程终端;②控制方式-组合通道。设置步骤如下:
请按下列步骤检查参数设置是否正确:中文面板的主界面为频率给定界面,顺时针旋转旋钮加频率,逆时针旋转减频率。按下面板的RUN按键启动,按下STOP按键停止。
ATV630设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置。
5完整设置-5.5命令和给定-给定频率通道1-远程终端
5完整设置-5.5命令和给定-控制方式-组合通道
不清楚如何进入菜单请点击下面链接查看。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?