问题描述:
ATV212变频器可以上电就启动吗?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:
ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
功能描述:变频器通过端子启动,上电就按照5Hz频率运行。
需要设置一个参数,步骤如下:
①频率低限LL设置为5Hz。
参数设置是否正确请按下面步骤检测:
变频器上电前,P24端子和F端子接通,然后再给变频器上电,变频器启动,按照5Hz频率运行。
注意:上电就启动需要端子启动为高低电平模式,那就需要在二线控制模式下, 三线控制模式不可以。
详细原因可以参看:ATV212起停控制的边沿触发和高低电平如何设置?
是否有帮助?