搜索常见问题解答
ATV930,ATV630,ATV340变频器用SoMove进行以太网连接为何提示输入密码?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0,ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV340变频器用SoMove进行以太网连接为何提示输入密码?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
当ATV930变频器固件版本升级到V3.3IE27,ATV630升级到V3.3IE34,ATV340升级到V3.2IE26之后。出于安全性的考虑,使用以太网方式连接SoMove就需要输入密码。采用非以太网连接方式不需要输入密码,例如使用Modbus串口连接。如果采用profinet无法连接SoMove请参考下面链接:SoMove用Profinet的方式无法连接如何处理
采用以太网连接登录界面如下图:
输入缺省密码登录之后,SoMove会提示修改密码,密码可以不用修改,选择do it later,然后点击CONTINUE可直接登录。
SOMOVE登录之后可以关闭登录需要密码的功能,可以先用串口方式登录SOMOVE关闭密码,登录时候就不会提示密码了。
SOMOVE关闭密码步骤如下:
①鼠标点击Parameters List,②点击Port-Modbus TCP/EthernetIP,③点击Security,④点击Disable,⑤点击绿色钩。
登录密码为变频器web服务器的登录密码,可以在8.7网络服务器菜单中找到网页服务器缺省密码,参数路径如下:
也可以再在通信菜单中,将参数【SCPE】改为【无】来关闭缺省密码,参数路径如下:
注意:如果找不到网页服务器缺省密码可能原因如下:
①变频器没有物理链路连接(例如没有连接到电脑或者PLC),请用网线连接电脑网口和变频器以太网端口,重新进入8.7网络服务器菜单就可以显示了。
②修改了web服务器密码。此时使用修改后的密码就可以登录SoMove,如果忘记了密码可以通过复位密码的功能恢复到缺省密码登录。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: