{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器报外部故障如何处理?面板闪烁显示E如何处理?
问题描述:
ATV212变频器报外部故障如何处理?面板闪烁显示E如何处理?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

当ATV212收到外部故障信号时,面板上会闪烁显示"E”。一般有2种情况:

1、某逻辑输入被分配为11(外部故障)或45(取反外部故障),并激活;

2、在远程模式下,按了集成面板上的STOP键。

对于第一种情况,需要检查是否有逻辑输入端子被分配了外部故障信号输入功能,以R端子设置外部故障输入为例,参数设置步骤如下,

(1)R端子被分配为11(外部故障):

当R端子有输入时,变频器会报外部故障;

(2)R端子被分配为45(取反外部故障):

当R端子有没有输入或者未接线时,变频器报外部故障。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.