{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器模拟量输出如何设置?
问题描述:
ATV212变频器模拟量输出如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212变频器有一个模拟量输出端子FM,可以由开关 (SW101) 配置为电压或电流模拟输出:

电压模拟输出 0–10 Vdc,最小负载阻抗 7.62 kΩ;

电流模拟输出 X–Y mA, X 和 Y 可在 0 至 20 mA 之间编程,最大负载阻抗: 970 Ω。

开关SW101的位置如下图所示,

在开关 SW101 设置为 V (电压)时, FM 输出 0-10 Vdc 信号;

在开关 SW101 设置为 I (电流)时, FM 将输出一个最高 24 Vdc 的 0-20 mA 信号。

例如需要模拟量输出4-20mA信号对应电机频率,把开关 SW101 拨到“I”(电流)位置,参数设置步骤如下:



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: