问题描述:
ATV320变频器自由停车如何设置,停车类型如何修改?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
设置自由停车有两种方法:
一,修改停车类型为自由停车。
ATV320设置路径:
停车类型默认是斜坡停车,上面是设置停车类型为自由停车的设置步骤,如果需要其他停车方式,可以进入这个参数选择相应的停车方式。
RMP 斜坡停车;FST 快速停车;NST 自由停车;DCI 直流注入停车。
二,设置自由停车分配功能。假设自由停车分配给DI3(低电平),当DI3端子未激活,变频器自由停车。
ATV320设置路径:
DI3为1时是正常就绪rdy状态,DI3为0时是自由停车nst状态。
是否有帮助?