问题描述:
施耐德的按钮指示灯是否有UL认证?所属产品线:
按钮,开关,指示灯,按钮盒及主令; 信号灯柱解决方法:
1、施耐德按钮指示灯中XB4、XB5(尾号不带C)、XB6系列有UL认证;
2、施耐德柱灯中XVB、XVU、XVR、XVSV7*、XVSV9*系列有UL认证;
3、施耐德按钮盒中XACA、XAPD、XAPK、XAPM、XAPG系列有UL认证;
4、施耐德凸轮开关中K1、K2标准产品(不包括K1S定制产品)进口系列有UL认证;
5、施耐德主令控制器中XD2PA、XD2P4系列有UL认证;
6、施耐德无线按钮和指纹开关都有UL认证。
证书编号如下:
名称 | 系列 | 证书编号 | 备注 |
按钮指示灯 | XB4系列 | E164353 | |
XB5进口系列 | E164353 | 尾号不带C | |
XB6进口系列 | E164353 | ||
XB6E国产系列 | NCKR2.E164353 | ||
按钮盒 | XACA*吊装按钮盒 | E164353 | |
XAPD*、XAPK*、XAPM*、XAPG*按钮盒 | E164353 | XAPG系列已停产 | |
柱灯 | XVB*、XVR* | E164353 | |
XVU* | E164353 | ||
XVSV7*、XVSV9* | S24530 | ||
凸轮开关 | K1、K2进口系列 | E526985 | 不包括尾号带C型号和K1S系列 |
主令控制器 | XD2PA*、XD4PA*主令开关 | E164353 | |
无线按钮 | ZB5R*、ZB4R*、ZBR* | E164353 | |
指纹开关 | XB5S* | E164353 |
您需要在UL官网上免费注册一个账号才能打开上述证书的链接,UL官网注册;
如您发现链接失效,可以在UL官网通过证书编号搜索证书或联系我们。
是否有帮助?