{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器端子启动面板调节频率如何设置?
问题描述:
ATV212变频器端子启动面板调节频率如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:端子控制启动,面板上下键调节频率。

需要设置三个参数,设置步骤如下:

①频率模式FNOD设置为3;②命令模式CNOD设置为0;③上下键速度给定F730设置为0。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

变频器上电后,P24端子只和F端子接通,变频器启动,面板上的上下键调节频率。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: