{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器外接两线制热传感器如何接线及设置参数?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器外接2线制热传感器如何接线及设置参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930变频器外接热传感器接线如下:

参数设置需要以下步骤:

1、[完整设置]-[电机参数]-[电机监控]-[热监控]-[ AIX 热监测启用]设置为[]

2、找到[AIX类型],将其修改为对应的传感器类型。

3、找到[AIX 热故障响应] ,这个参数的作用是当温度达热故障水平时变频器的响应方式,默认是[斜坡停车]

4、找到[AIX 热故障水平][AIX 热警告水平],实际温度大于[AIX 热故障水平]的设置值后变频器会根据热故障响应设置的方式动作,默认温度设置的110℃,可根据实际需求调整。实际温度大于[AIX 热警告水平]的设置值后变频器可以报警,默认的温度设置为90℃,可根据实际需求调整。

注1:ATV630时,AIX是指AI2或者AI3。ATV930时,AIX指AI1或者AI3。

注2:PTC时,[AIX 热故障水平]和[AIX 热警告水平]参数不可见,PTC有固定的电阻值。

关联FAQ:ATV630、ATV930变频器使用PTC传感器保护电机时故障和保护脱扣的阻值是多少?

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?