问题描述:
施耐德变频器和软起动器是否有UL认证?证书编号所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
施耐德目前国内在售的变频器,其中:
1、ATV610和ATV310无UL认证;
2、御程系列ATV630、ATV650、ATV930、ATV950、ATV660、ATV680、ATV960、ATV980、APM6A0、APM9A0都有UL认证;
3、御卓系列ATV320、ATV340有UL认证;
4、ATV71、ATV61、ATV312、ATV212、 ATV12系列都有UL认证。
证书编号如下:
名称 | 系列 | 证书编号 | 备注 |
变频器 | ATV630,ATV930 | E116875 | 包含APM*A0 |
ATV320,ATV340 | E116875 | ||
ATV610,ATV310 | 无 | 无UL认证 | |
ATV71(已停产),ATV61(已停产), ATV212,ATV12 | E116875 | ||
ATV312(已停产) | E116875 | ||
附件VW3等 | E116875 | ||
软起动器 | ATS480,ATS48,ATS22,ATS01 | E184727 |
说明:
您需要在UL官网上免费注册一个账号才能打开上述证书的链接,UL官网注册;
如您发现链接失效,可以在UL官网通过证书编号搜索证书或联系我们。
是否有帮助?