{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器预设速度功能如何设置?
问题描述:
两个逻辑端子R和RES,分别控制30Hz和50Hz两个频率。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212预设速度接线图:接线图

ATV212预设速度视频:预设速度视频

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

本地远程功能描述:

两个端子R和RES ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度。

1、变频器启动命令设置为端子启动。

2、R和RES端子分别控制30Hz和50Hz两个预设速度。

参数设置是否正确请按下列步骤检查:变频器上电后,先把F端子与P24端子导通让变频器运行。P24单独和R接通,输出频率30Hz,P24单独和RES接通,输出频率50Hz。

ATV212变频器预设速度与端子对应关系:对应关系



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: