{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?
问题描述:
ATV212变频器恒压供水功能如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212恒压供水接线图:接线图

ATV212恒压供水设置视频:恒压供水视频

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器集成面板给定。当压力值达到5公斤,用水量也很小,此时变频器输出频率会下降到15Hz,以15HZ运行超过20s以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。

设置步骤:

1、设置PID给定为集成面板,启动命令为端子。

2、设置PID反馈F360为VIA端子,那么压力表0-10公斤对应过程量是0-50,稳压在5公斤,面板给定设置为25。

3、ATV212变频器使用低速超时功能实现休眠。

设置休眠:低速频率LL设置15Hz,LL容限停车F391设置5Hz,低速超时F256设置为20s。那么压力达到5公斤,用水量也很小,频率下降到15Hz,以15Hz运行超过20s后,变频器休眠,面板显示LSTP。

设置唤醒:PID唤醒阈值F393设置为15。那么压力降到3公斤以下,变频器立刻唤醒。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把端子F与端子P24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50Hz;压力大于5公斤而且用水量也很小,输出频率下降到15Hz,以15Hz运行超过20s后,变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。

请注意:参数内部PID给定设置的是目标压力值对应的过程值,由于目前市面上部分远传压力表反馈值不准确,5公斤压力时反馈不一定是25,在调试过程中需要根据实际情况调整内部PID给定的值。

PID唤醒参数F392和F393区别请看:F392和F393区别



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: