{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器PID休眠唤醒功能中F392和F393有何区别?
问题描述:
ATV212变频器PID休眠唤醒功能中F392和F393有何区别?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

参数F392是唤醒误差值。

参数F393是唤醒阈值。

举例说明,ATV212恒压供水应用,PID给定25,当变频器休眠后:

如果F392=15,那么PID反馈值低于10,PID给定-PID反馈<15,变频器唤醒。

如果F393=15,那么PID反馈值低于15,变频器唤醒。

ATV212变频器PID及休眠唤醒设置步骤:PID休眠唤醒



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: