问题描述:
LU9GC3接线所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
LU9GC3 Modbus分线箱上有10个RJ45口和4个螺钉压紧接线端子(如下绿色部分),接线如下:
X1-X8(1-8):接Modbus从站设备(如变频器,软起动器,Tesys U,Tesys T等)。
X9(IN):接Modbus主站设备(如PLC,触摸屏,上位机等)或者上一个LU9GC3分线箱。
X10(OUT):接下一个LU9GC3分线箱或终端电阻。
此外,底部绿色的螺钉端子功能和接口X9相同:也可以接Modbus主站设备,A接正,B接负。螺钉端子和X9根据进线情况任意选择一个接线。
是否有帮助?