{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
[Q&A]ATV310A变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV310A变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:

F033 AI电流信号丢失故障 F016 输入过电压
F009 制动过速 F017 输入缺相
F011 变频器过热 F021 负载短路
F012 过程过载 F022 Modbus通信故障
F013 电机过载 F024 HMI通信故障
F014 输出缺少1相 F027 IGBT过热
F015 输出缺少3相 F029 过程欠载故障

注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启功能复位故障,并且F011,F013这类故障需要等待一段时间后才可复位。

ATV310A变频器自动重启动设置请参考:ATV310A变频器如何设置自动重启功能?



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: