问题描述:
ATV340变频器如何设置继电器输出的功能?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器菜单操作方式:操作方法
ATV340变频器继电器输出的功能以下面为示例:将继电器R2功能设为变频器运行,当变频器运行时,继电器R2吸合。
参数设置步骤:[5完整设置]—[5.10输入/输出]—[继电器]—[R2配置]—将R2分配修改为“变频器运行”。
面板操作步骤如下:
参数设置是否正确按照如下步骤检测:变频器运行,量R2A、R2C的通断,R2A、R2C接通说明参数设置正确。
是否有帮助?