问题描述:
ATV340变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:
LFF1 | AI1 4-20mA信号丢失 | SCF4 | IGBT短路 |
LFF3 | AI3 4-20mA信号丢失 | SCF5 | 电机短路 |
LFF4 | AI4 4-20mA信号丢失 | bLF | 制动控制故障 |
LFF5 | AI5 4-20mA信号丢失 | boF | 制动电阻过载 |
AnF | 负载不跟随 | brF | 制动器反馈 |
obF | 制动过速 | SLF1 | Modbus通讯中断 |
oHF | 变频器过热 | SLF2 | PC通讯中断 |
oLC | 过程过载 | SLF3 | HMI通讯中断 |
oLF | 电机过载 | tLoF | 变频器过载 |
oPF1 | 输出缺少1相 | uLF | 过程欠载故障 |
oPF2 | 输出缺少3相 | tJF | IGBT过热 |
oSF | 输入过电压 | EPF1 | 外部故障 |
bSqF | 齿隙补偿故障 | EPF2 | 现场总线错误 |
t1CF | AI1热传感器错误 | tH1F | AI1热阈值故障 |
t3CF | AI3热传感器错误 | tH3F | AI3热阈值故障 |
t4CF | AI4热传感器错误 | tH4F | AI4热阈值故障 |
t5CF | AI5热传感器错误 | tH5F | AI5热阈值故障 |
CnF | 现场总线通信中断 | LCF | 输入接触器故障 |
CoF | CANopen通信中断 | NdCF | 负载移动错误 |
dLF | 动态负载错误 | NSdF | 主/从设备故障 |
ECF | 编码器连线故障 | RAdF | 旋转角度监控错误 |
EnF | 编码器故障 | SPF | 编码器反馈丢失 |
EtHF | 嵌入式以太网通信中断 | SrF | 力矩超时 |
FCF2 | 输出接触器打开错误 | SSF | 转矩限幅错误 |
IHF | 输入侧过热 | StF | 电机堵转错误 |
InFb | 内部错误11 | tECF | 编码器温度传感器故障 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启动功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV340变频器自动重启动设置请参考:ATV340变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?