问题描述:
ATV340变频器高于50HZ运行如何设置?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器运行的最高频率会受限于高速频率参数(默认是50Hz),如果需要设置运行频率高于50Hz,需要增大高速频率参数。同时,高速频率参数不能大于最大输出频率(默认是60Hz),如果需要设置运行频率高于60Hz,需要先修改最大输出频率参数,然后再修改高速频率。下面举例说明需要设置70Hz超频运行如何设置:
ATV340设置路径
是否有帮助?
{}
ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器运行的最高频率会受限于高速频率参数(默认是50Hz),如果需要设置运行频率高于50Hz,需要增大高速频率参数。同时,高速频率参数不能大于最大输出频率(默认是60Hz),如果需要设置运行频率高于60Hz,需要先修改最大输出频率参数,然后再修改高速频率。下面举例说明需要设置70Hz超频运行如何设置:
ATV340设置路径
是否有帮助?