{}
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
变频器如何进入菜单:菜单介绍
ATV340系列变频器资料下载链接:ATV340变频器
ATV340在一定时间未对面板进行操作后会锁定面板按键,显示:锁定按HOME+ESC键解锁,解锁步骤如下,同时按住ESC和HOME键,解锁后可正常进入菜单。
备注:锁定时间长短可以通过参数:终端锁定设置【KLCK】来修改,默认是5分钟。
ATV340设置路径如下图:
是否有帮助?
立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。
我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。
通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!