问题描述:
ATV12变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:
LFF1 | AI电流信号丢失故障 | SCF5 | 负载短路 |
obF | 制动过速 | SLF1 | Modbus通讯故障 |
oHF | 变频器过热 | SLF2 | SoMove通讯故障 |
oLC | 过程过载 | SLF3 | HMI通讯故障 |
oLF | 电机过载 | SPIF | PI反馈检测故障 |
oPF1 | 输出缺少1相 | uLF | 过程欠载故障 |
oPF2 | 输出缺少3相 | tJF | IGBT过热 |
oSF | 输入过电压 | EPF1 | 通过逻辑输入的外部检测故障 |
PHF | 输入缺相 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV12变频器自动重启动设置请参考:ATV12变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?