问题描述:
国产VARIO带连杆负荷开关选型和安装介绍所属产品线:
进口Vario 负荷开关解决方法:
国产的负荷开关有多种不同的开孔固定方式:多孔固定和单孔固定;
需要注意的是,只有V02C到V3C的本体才支持单孔固定;
负荷开关的本体可以直接开孔固定在安装板上,也支持35mm导轨安装。
前面板和本体也有不同的组合方式:
可以直接固定在本体上;
在柜门一前一后开孔固定;
也可以本体安装在柜内通过延伸轴和安装在柜门的前面板组合固定。
本视频介绍带连杆负荷开关的选型和安装方法。
带连杆的负荷开关只能拆分选型:需要单独选本体,前面板,长轴和柜门连锁板。
安装过程中要保证负荷开关处在分闸位置进行安装操作。
是否有帮助?