问题描述:
启停命令为端子,DI3和DI5分别控制30、50Hz两个频率。所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。链接如下:
变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图:接线图
预设速度端子和速度对应关系:对应关系
预设速度操作视频:操作视频
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂
注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。
预设速度功能以下面为示例:启停命令为端子,DI3和DI5分别控制30、50Hz两个频率。
1,变频器启动命令为端子启停。
2,DI3和DI5端子分别控制30Hz和50Hz两个预设速度。
请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把DI1与+24导通让变频器运行。24V单独和DI3接通,输出频率30Hz,24V单独和DI5接通,输出频率50Hz。
是否有帮助?