{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV340端子加减速采用源型接法内部电源如何接线?
问题描述:
ATV340端子加减速接线图?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器端子加减速功能采用源型接法内部电源接线图如下:(以设置DI1启动、DI3加速、DI4减速为例)

注意:ATV340的DI点公共端22kW(含)以下是DISUP端子,22kW以上是+24V端子。

ATV340变频器端子加减速功能操作步骤:操作步骤



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: