问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器继电器输出怎么配置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器继电器输出设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单请点击下面链接查看。
变频器如何进入菜单: ATV630变频器 ATV930变频器
例如将R1继电器配置为变频器运行信号输出,设置步骤如下:
ATV930变频器:
ATV630变频器:
F1键、F2键、F3键、F4键分布示意图:
“继电器R1分配”可以设置的参数如下:
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?