{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器面板如何解锁以及如何修改锁屏时间或者取消锁屏功能?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板如何解锁以及如何修改锁屏时间或者取消锁屏功能?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

ATV630,ATV930系列变频器资料下载链接:ATV630变频器 ATV930变频器

ATV630,ATV930在一定时间未对面板进行操作后会锁定面板按键,显示:锁定按HOME+ESC键解锁,解锁步骤如下,同时按住ESC和HOME键,解锁后可正常进入菜单。

备注:锁定时间长短可以通过参数:显示终端被锁定[KLCK]来修改,默认是5分钟。将设置值修改为NO后可取消锁屏。

ATV630和ATV930设置路径一样,设置如下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?