问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器达不到给定频率的原因,变频器报电流限幅CLI如何处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
可能原因:
1. 电机额定参数没有按照实际接的电机的额定值设置;
2. [电流限幅] CLI参数设置不合理;
3. 机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素造成;
4. 负载过重。
解决办法:
1. 检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在;
2. 按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,若是重载,将变频器的双档额定值设置为重载,做电机自整定。
3. 适当调整[电流限幅]CLI参数值;
4. 对于ATV630变频器,可以把[电机控制类型]Ctt设置为[U/F VC 标准]Std或[U/F VC 5 点压频比]UF5,适当调整[IR补偿]UFr参数值。对于ATV930变频器,可以把[电机控制类型]Ctt设置为[SVC V]电压矢量控制或[U/F VC 5点 ]UF5,适当调整[IR补偿]UFr参数值。
5. 检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。
以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?