{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器如何实现端子启停,固定频率运行?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何实现端子启停,固定频率运行?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单请点击相关链接查看。

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

功能描述:ATV630,ATV930变频器默认AI1模拟量电压给定频率,如果在没有外接模拟量和不需要调速的情况下,可以通过设置低速频率来实现以某一个固定频率运行。

设定步骤如下:

1、低速频率设置为5HZ:

ATV630和ATV930设置路径:

2、设置启动命令为端子,需要设置:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道。

ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1和+24V接通,变频器以固定的低频频率5HZ运行。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?