{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器电位计或0-10V电压给定,端子启停源型接法如何接线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器电位计或0-10V电压给定,端子启停源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

1.ATV630,ATV930变频器电位计给定,端子启停源型接法:

2.ATV630,ATV930变频器0-10V电压给定,端子启停源型接法:

ATV630,ATV930变频器电位计或0-10V电压给定设置方法点击右侧查看:设置步骤

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?