问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器多电机配置采用源型接法如何接线?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器多电机配置采用源型接法接线图如下:
ATV930变频器多电机配置设置步骤点击右侧查看:设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
{}
ATV930变频器多电机配置采用源型接法接线图如下:
ATV930变频器多电机配置设置步骤点击右侧查看:设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?