问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340、ATV610变频器端子加减速调频,速度断电保存在RAM和EEPROM有何区别?所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器; ATV610变频器解决方法:
施耐德变频器使用端子加减速功能要想给定频率断电保存,需要将给定频率保存设置为保存至EEPROM。
ATV630设置步骤如下:
ATV630、930、340、610设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置。
ATV930路径:完整设置-通用功能-数字输入升降速-给定频率保存-保存至EEPROM
ATV610,ATV340路径:完整设置-通用功能-加减速-给定频率储存-保存至EEPROM
给定频率保存参数有三个选项,它们之间功能和区别如下:
复制通道1到2=否 | 复制通道1到2≠否 | |||
给定频率保存 | 功能 | 区别 | ||
不保存 | 运行命令消失时,不保存当前频率 | 假设停机前运行频率20HZ,重新给起动命令,变频器输出0HZ,不保存频率。 | 参考频率通道2=DI的参考频率,给定切换分配=某个DI点或者通讯位;当参考频率通道2激活时,端子加减速的起始速度与给定频率保存这个参数没有关系,变频器会直接将参考频率通道1当前的频率复制给端子加减速。 | 参考频率通道2=DI的参考频率,给定切换分配=给定频率通道2,即便复制通道1到2≠否,复制通道1到2功能也无效。端子加减速的频率能否保存与复制通道1到2=否及给定频率保存的设置相关。 |
保存至RAM | 运行命令消失时,保存频率到RAM(易失性储存) | 假设停机前运行频率20HZ,重新给起动命令,变频器加速到20HZ并运行;但是频率断电不保存,假设停机前运行频率20HZ,停机之后断开主电源,上电后重新给起动命令,变频器输出0HZ。 | ||
保存至EEPROM | 运行命令消失时,保存频率到EEPROM(非易失性储存) | 假设停机前运行频率20HZ,重新给起动命令,变频器加速到20HZ并运行;并且频率断电保存,假设停机前运行频率20HZ,停机之后断开主电源,上电后重新给起动命令,变频器仍然加速到20HZ并运行。 |
端子加减速设置步骤请点击右侧链接查看:ATV630和ATV930 ATV610
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?