{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单请点击相关链接查看。

变频器如何进入菜单:ATV630变频器

ATV630PID设置视频:PID设置视频

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:ATV630变频器恢复出厂

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力达到5公斤,频率输出下降到20Hz持续20s以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。

设置步骤:

1,设置频率给定为端子,启动命令为端子,低速频率为20Hz,需要设置三个参数:①低速频率-20Hz;②给定频率通道1-AI1;③控制方式-组合通道。

2,设置PID反馈为AI3端子,AI3模拟量类型0-10V(如果压力表模拟量类型4-20mA,请将AI3类型改为4-20mA)。PID反馈最小值0、最大值100。

内部PID给定设置为是,内部PID给定值最小值0,最大值为100。此时压力表反馈值0-10公斤对应PID过程值0-100,稳压5公斤内部PID给定为50。

此步骤需要设置10个参数:①PID反馈分配-AI3;②AI3类型-电压;③AI3最小值-0V;④AI3最大值-10V;⑤PID反馈最小值-0;⑥PID反馈最大值-100;⑦内部PID给定值-是;⑧PID给定最小值-0;⑨PID给定最大值-100;⑩内部PID给定值-50。

3,设置休眠检测模式为速度,休眠最小速度设置20Hz,休眠延时20s。那么压力达到5公斤,变频器输出频率下降到20Hz持续20s以后,变频器休眠。

唤醒模式为反馈,唤醒反馈水平为30,唤醒延时0s。那么压力降到3公斤以下,变频器立刻唤醒。

此步骤需要设置五个参数:①休眠检测模式-速度;②休眠最低速度-20Hz;③休眠延时-20s;④唤醒模式-反馈;⑤唤醒过程量水平-30。

注意:设置顺序为先设置休眠菜单,再设置唤醒菜单。休眠唤醒必须配合使用,因为变频器进入休眠后必须通过唤醒功能才能输出频率。

休眠最小速度不能设置为无,且休眠最小速度≥低速频率。

F1-F4键示意图:

参数设置是否正确检测步骤:先把DI1与+24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50HZ;当压力大于5公斤变频器输出从50HZ下降到20Hz;此时压力仍大于5公斤,变频器以20Hz频率运行20s以上,变频器休眠,变频器进入休眠状态时输出频率为0Hz,变频器左上角状态是RUN;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。

请注意:参数内部PID给定设置的是目标压力值对应的过程值,由于目前的多数远传压力表,内部串有电阻,5公斤压力时反馈不一定是50,在调试过程中需要根据实际情况调整内部PID给定的值。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: