{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630,ATV930变频器预设速度功能如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器预设速度功能如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器预设速度设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。

相关链接:

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

变频器接线图:接线图

预设速度端子和速度对应关系:对应关系

预设速度操作视频:ATV630变频器 ATV930变频器

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:ATV630变频器 ATV930变频器

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

预设速度功能以下面为示例:启停命令为端子,DI3和DI5分别控制30、50HZ两个频率。

1,变频器启动命令为端子启停。需要设置两个参数:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道。

ATV630设置步骤:

ATV930设置步骤:

2,DI3和DI5端子分别控制30HZ和50HZ两个预设速度。需要设置四个参数:①2个预设频率分配-DI3;②4个预设频率分配-DI5;③预设速度2-30HZ;④预设速度3-50HZ。

ATV630设置步骤:

ATV930设置步骤:

请按下列步骤检查参数设置是否正确:

先把DI1与+24导通让变频器运行。在变频器运行的基础上,24V单独和DI3接通,输出频率30HZ,24V单独和DI5接通,输出频率50HZ。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?