问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器本地远程切换功能如何设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
注意:变频器正常输出频率必须有启停命令和频率给定,频率给定是用来调节变频器输出频率,命令给定是用来让变频器启动或停止。
本地远程切换场景描述如下,请点击链接右侧文字设置步骤进入参数设置页面。
场景1
本地频率给定:中文面板
本地命令给定:端子
远程频率给定:4-20MA模拟量
远程命令给定:端子
链接:设置步骤
场景2
本地频率给定:电位计
本地命令给定:端子
远程频率给定:4-20MA模拟量
远程命令给定:端子
链接:设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?