问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器端子加减速如何设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器端子加减速设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。
相关链接:
变频器接线图:接线图
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:ATV630变频器 ATV930变频器
注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。
端子加减速功能设置以下面为示例:
变频器通过DI1端子启停,通过DI3端子加速,通过DI4端子减速。
设置步骤:
1,设置通过DI1端子启停,需要设置四个参数:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道;③给定切换分配-给定频率通道2;④给定频率通道2-DI给定频率。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
2,因DI4默认被设置为故障复位,需要将此功能取消。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
3,设置DI3端子为加速,设置DI4端子为减速。需要设置二个参数:①数字输入升速分配-DI3;②数字输入降速分配-DI4。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
请按下列步骤检查参数设置是否正确:
24V和DI1、DI3端子都接通,变频器运行,频率从0开始一直加速直到50HZ,断开DI3端子变频器会保持当前频率运行。
24V和DI1、DI4端子都接通,变频器运行,从当前频率一直减速直到0HZ。
给定频率需要断电后保存请点击右侧链接查看:端子加减速给定频率保存
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?