{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德变频器过程过载功能作用是什么,如何设置?
问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器过程过载功能作用是什么,如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

过程过载作用:可以用于检测正常运行过程中过电流情况,用来保护负载不受损坏。例如有些负载不能长时间承受大的力矩,但是偶尔又会需要较大的力矩来保证系统正常运行,这种情况下电机热过载功能脱扣时间太长无法很好保护负载,电流限幅会对力矩进行限制而导致系统不能正常运行,此时就可以使用过程过载来避免这种情况。

触发前提:为了避免变频器在启动和停止的过程中,报过程过载故障,过程欠载故障触发前提为电机处于稳定运行状态。

过程过载以ATV930为示例,设置步骤如下:

参数功能介绍:

①过载延时响应,这个参数设置大于0,才会出现过载检测,过程过载管理等参数,设为10S。

②过载检测,电机额定电流的百分比,设为110%。

③滞环频率,用来判断电机处于稳定运行状态,设为默认值0.3HZ。

④过程过载管理,变频器检测到过程过载反应,设为默认自由停车。

⑤过载重起时间,与故障自动复位功能配合使用,故障自动复位菜单中故障复位时间tAr的值必须比此参数大一分钟,设置为默认0min。

本示例中过程过载故障触发条件:

电机处于稳定运行状态,如果检测电机运行电流大于过载检测电流超过过载延时响应10S,变频器判定为发生了过程过载并按照过程过载管理动作,变频器会显示过载过程故障OLC,并自由停车。

本示例中电机稳定运行状态条件:频率给定值与电机运行频率相差不超过滞环频率0.3HZ。

ATV630、930、340、610设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置。

ATV630,ATV340路径:

完整设置-常规监测-过载过程

ATV610路径:

完整设置-错误警告处理-过载过程

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: