{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德变频器堵转功能如何设置?
问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器堵转功能如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

作用:用于检测机械卡阻等原因引起的堵转故障。

堵转功能以ATV930为示例,设置步骤如下:

设置堵转功能需要设置四个参数:

①堵转监测设置为是,才会有堵转时间、电流、频率等参数出现。

②堵转最大时间单位为秒。

③堵转电流是一个百分数,为【电机额定电流】NCR的百分比。

④堵转频率单位为HZ。

堵转故障STF触发条件如下:

变频器输出频率小于堵转频率,输出电流大于堵转电流,时间长于堵转最长时间,以上条件都满足,变频器报堵转故障STF。

ATV630、930、340、610设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置。

ATV630,ATV340,ATV610路径:

完整设置-常规监测-堵转监测

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: