问题描述:
接触器延时辅助触点的安装和使用所属产品线:
接触器与可逆接触器解决方法:
本视频介绍Tesys D 系列接触器延时辅助触点的安装和使用。
Tesys D 系列接触器延时辅助触点,本身不需要单独供电,将延时触头安装在接触器正装辅助触点位置上,可以扩展出具有通电延时或断电延时的延时功能的辅助触点。
LADT系列通电延时:接触器线圈上电后延时头触点不立即动作,经延时时间后才动作。 LADS2是特殊的通电延时辅助触头, 在常闭触点打开和常开触点闭合之间强制延时40 ms ± 15 ms。
LADR*系列断电延时:接触器线圈上电延时头触点立即动作,接触器线圈断电时延时头触点不立即复位,经延时时间后再复位。
注意:延时触头内部为空气囊,存在一定误差,现场使用建议自行校准。
是否有帮助?