{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:LC1N06-LC1N65接触器机械互锁和电气互锁如何安装和接线
问题描述:
LC1N06-LC1N65接触器机械互锁和电气互锁如何安装和接线

所属产品线:
EasyPact D3N 接触器

解决方法:

本视频介绍D3N系列接触器LC1N06-LC1N65机械互锁附件LA9D09978C和LA9D0902如何安装和接线。

LA9D09978C 是适配LC1N06-65的机械互锁附件,LA9D0902是适配LC1N06-65 的机械和电气互锁附件。

通过本视频可以快速掌握LC1N06-LC1N65机械互锁附件LA9D09978C和LA9D0902安装和接线方法。

LA9D0902机械和电气互锁附件有2组01 02常闭端子。上方为02  下方为01。靠前为第一组,靠后为第二组。

LA9D0902上的接线图可以看到,左侧的接触器控制第二组常闭的01 02 端子 右侧的接触器控制第一组常闭的01 02 端子 。接线时将左侧的接触器线圈供电回路串联第一组01 02 常闭端子,右侧的接触器线圈供电回路串联第二组01 02 常闭端子。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: