问题描述:
如何使用GV2AF4将GV2ME断路器和LC1D09-LC1D38接触器组合安装所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
本视频介绍如何使用GV2AF4和LAD311 附件将GV2ME热磁断路器和LC1D09~38的接触器组合安装,实现前表面对齐。GV2AF4的底部有一个白色的固定卡扣,通过调整这个卡扣的位置,可以用来适配交流线圈或者直流线圈的接触器。通过本视频可以快速掌握使用GV2AF4将GV2ME断路器和LC1D09-38的接触器组合的安装方法。
是否有帮助?