问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输入4-20mA丢失无法设置如何处理?所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
施耐德变频器AI1 4-20mA丢失选项中只有忽略,不能设置为其他选项。这个原因是因为AI1的类型没有被正确的设置。正确设置为AI1类型设置为电流,AI1最小值设置4mA。
ATV630设置方法如下:
ATV630、930、340、610设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置:
完整设置-输入输出-AI/AQ-AI1配置-AI1类型-电流
完整设置-输入输出-AI/AQ-AI1配置-AI1最小值-4mA
此处以AI1端子为例,其他模拟量端子的设置方式同AI1设置。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?