{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV610变频器端子加减速功能如何设置?
问题描述:
ATV610变频器端子加减速功能如何设置?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤请看:出厂设置

按OK键进入下级菜单,按ESC键返回上级菜单,水平方向的右边是左边的子菜单,竖直方向是同级菜单。

端子加减速功能描述:通过DI1端子启停,通过DI3端子加速,通过DI4端子减速,变频器断电后也保存频率。

设置步骤:

1,设置启动命令为DI1端子。频率切换分配为参考频率通道2,参考频率通道2为DI参考频率。

2,设置DI3端子为加速,设置DI4端子为减速,频率断电保存。

参数设置是否正确检查步骤:24V和DI1、DI3端子都接通,变频器运行,从0开始一直加速直到50HZ,断开DI3端子变频器会保持当前频率运行。24V和DI1、DI4端子都接通,变频器运行,从当前频率一直减速直到0HZ。变频器频率可断电保存,假如断电前频率为20HZ,上电把24V和的DI1接通,变频器会加速到20HZ运行。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: