{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器的起动次数如何重置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的起动次数如何重置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器可以通过修改RPR(计数器复位)NSM(起动次数)来重置电机启动次数。修改NSM(起动次数)时,NSM(起动次数)的范围为0-4294967295。

可以通过以下几种方式来修改RPR(计数器复位)和NSM(起动次数):

(1)直接修改

诊断---诊断数据---起动次数。可以将起动次数改为任意需要的值。如下图所示:

(2)重置

1)显示器---计数器管理---计数器复位设置为起动次数复位。设置完成后,计数器复位会自动变为无,诊断数据菜单里的启动次数变为0。如下图所示:

2)完整设置---维护---计数器复位设置为起动次数复位。设置完成后,计数器复位会自动变为无,诊断数据菜单里的起动次数变为0。如下图所示:

(3)Somove修改

通过Somove连接变频器,可以将RPR(计数器复位)改为Clear NSM(起动次数复位)或修改NSM(起动次数)。如下图所示:

1)RPR(计数器复位)改为Clear NSM时,NSM(起动次数)直接变为0,但RPR(计数器复位)还是显示Clear NSM;

2)修改NSM(起动次数)时,可以将起动次数改为任意需要的值;

(4)通讯修改,可以通过以下任意一种方法来修改:

1)计数器复位:将16#0C30(10#3120)改为11,重置起动次数;

2)直接修改起动次数:将16#0CBC(10#3260)修改为任意需要的值;

注:以上图片是通过ATV630变频器截取的。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?