问题描述:
ATV930系列变频器制动电阻如何接线?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930直接以M3或N4结尾的变频器,其制动电阻直接接变频器上的PA/+和PB两个端子。
ATV930D55M3C、ATV930D75M3C、ATV930C11N4C~C16N4C、ATV930C25N4C、ATV930C31N4C 这几个型号需要外加制动单元才能使用制动电阻。需要先将制动单元上的PA/+、PC/-分别和变频器的PA/+、PC/-对应连接起来,再将制动电阻接到制动单元的PA和PB两个端子上。
是否有帮助?