ATV630,ATV930变频器使用模拟量输出反馈电机频率或电机电流,需要在变频器对应的模拟量输出通道,进行参数配置(包括:AQ功能分配,AQ类型,AQ最小/最大输出值等)
例如:ATV630变频器AQ1功能反馈电机频率,输出类型为4-20mA;ATV930变频器AQ1功能反馈电机电流,输出类型为4-20mA。
一、ATV630参数修改路径为: “5完整设置”-“5.11输入输出”-“模拟量输入/输出”-“AQ1配置”菜单如下:
AQ1分配:电机频率,AQ1类型:电流,AQ1最小输出:4mA,AQ1最大输出:20mA
AQ1输出4-20mA对应范围为:0 至[最大频率] tFr;如果调频范围是0~50Hz,则把[最大频率] tFr设置为50Hz。
二、ATV930参数修改路径为: “5完整设置”-“5.14输入输出”-“模拟量输入/输出”-“AQ1配置”菜单如下:
AQ1分配:电机电流,AQ1类型:电流,AQ1最小输出:4mA,AQ1最大输出:20mA
AQ1输出4-20mA对应范围为:0 至2倍变频器额定电流;如果想20mA对应电机额定电流,则设置AQ1最大标定值=[电机额定电流÷(2×变频器额定电流)]%。
注意:接线时,AQ1为正,COM为负。
面板上F1键、F2键、F3键、F4键功能键分布图如下:
AQ具体能设置为哪些功能,请参考ATV600变频器编程手册、ATV900变频器编程手册
常见问题:
ATV630、ATV930变频器如何使AQ1和COM上输出4-20mA或0~10V?
ATV630、ATV930变频器用AQ*模拟量输出监视电机额定电流时,模拟量输出对应的电流范围与双档额定值的设置有没有关系?
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?